This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:具有热保护功能的 AM26LS31替代器件

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26C31, SN65LBC174A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947451/am26ls31-am26ls31-alternate-part-with-thermal-protection-feature

器件型号:AM26LS31
主题中讨论的其他器件: AM26C31SN65LBC174A

您好!

我在我的设计中使用上述驱动器 IC P/N AM26LS31。 但是、它没有短路保护功能、数据表中提到的最大电流在小于1秒的范围内为150mA。 您能否向我推荐具有短路保护(热保护)组件且在四路和双路差分线路驱动器 IC 中具有类似规格的替代器件?

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    AM26C31 是 一款较新的器 件、可替代对 IO 电流没有1秒限制的 AM26LS31A。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。  是否有任何器件包含驱动器输入1和2的独立使能信号、3和4的使能信号以及工业级短路保护? 请建议。   

    正如我在您的回答中看到的、新器件没有1sec lint、但它是否具有热保护?  

    谢谢你

    此致、

    Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    请查看 SN65LBC174A、它应满足您的所有要求。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lbc174a-ep.pdf

    此致、

    Hao