请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26LS31 主题中讨论的其他器件: AM26C31、 SN65LBC174A
您好!
我在我的设计中使用上述驱动器 IC P/N AM26LS31。 但是、它没有短路保护功能、数据表中提到的最大电流在小于1秒的范围内为150mA。 您能否向我推荐具有短路保护(热保护)组件且在四路和双路差分线路驱动器 IC 中具有类似规格的替代器件?
谢谢你
此致、
Bhargav Prethi