This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:一个输入和两个输出 CAN

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947734/tcan1042h-one-input-and-two-output-can

主题中讨论的其他器件:TCAN1046-Q1

尊敬的团队:

客户正在寻找一个通道输入和两个通道输出 CAN。

适用于3.3V、250k、SMD 型和非隔离。

我们这里有合适的解决方案吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    目前、我们提供 TCAN1046-Q1作为双通道 CAN FD 收发器。 它是一款5V 非隔离式电源、具有独立电源和模式控制功能。 如果客户能够为此器件提供5V 电压、则允许他们使用单个 IC 来实现您共享的图像的功能。  

    如果不可能使用5V 电源、我建议使用两个单独的3V CAN 收发器。

    请注意、这两种解决方案都将向 CAN 总线添加两个负载、因此它可能不是大型系统的理想选择。 相反、客户可能会考虑在 TX 线上使用一些逻辑电路来在信号到达收发器之前对其进行整合(TX_CAN = TX1和 TX2;RX1 = RX2)。 这将允许使用单个3V CAN 收发器、并且只在每个节点上提供具有单个收发器负载的总线。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Eric