This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:有关 SN65DSI86设置 DSI 调谐器的帮助、以及有关 SN65DSI86的另一个问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940669/sn65dsi86-help-on-sn65dsi86-set-up-for-dsi-tuner-and-one-more-questions-on-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好、先生、  

我的一位客户使用 SN65DSI86进行面部识别付款项目、运行率为400KU/Y。 随附的是此项目中所用面板的数据表。 您是否介意根据面板的数据表帮助在 DSI 调谐器工具中进行设置?  

此外、我还想问一个与 SN65DSI86相关的问题:

SN65DSI86的 GPIO 端口4是否可用作 PWM?  e2e.ti.com/.../NCP_5F00_LM156LF1L02_5F00_Spec_5F00_Ver_5F00_03_28008A712B732900_new_2800_1_2900_.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一个电子表格、用于根据面板 EDID 信息对 DSI86寄存器进行编程。 DSI 调谐器不支持 DSI86。

    通过对 GPIO 寄存器进行编程、GPIO4可被用作一个 PWM。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您是否拥有 Qualcomm SDM450/ms8953平台的驱动程序。  

    此驱动程序适用于 SDM845。

    github.com/.../ti-sn65dsi86.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Qualcomm 的 SDM450/msm8953上是否有驱动程序?

    此驱动程序位于 sdm845上。

    github.com/.../ti-sn65dsi86.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用相同的电子表格为 Qualcomm 生成 DSI86寄存器值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以要求 SN65DSI86的时钟设置?

    当输入(MIPI)的 CLK 被视为 REFCLK 时,PIN_A7连接到 GND:

    1) 1)我们如何为 DACP / N 频率选择(12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz……)选择时钟?

    2)数据表中示例中的原始设置为: GPIO[3:1]= 3'b011为27MHz,1080p 60Hz。 如何针对不同分辨率的 LCD 调整此时钟设置?  

     

     此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenting

    使用 REFCLK 作为时钟源时、支持任何 DSI 时钟频率、但如果时钟源是 DSI A 时钟、则所需的 DSI 时钟频率需要更改为 DSI86支持的频率。 在此模式下运行时、可使用以下任一 DSI A 时钟频率:384MHz、416MHz、460.8MHz、468MHz 或486MHz。 我建议使用 REFCLK 作为时钟源、以便您不受特定 DSI A 时钟频率的限制。

    2、REFCLK 频率不变、可以更改 DSI A 时钟频率、以确保 DSI A 时钟频率满足新的分辨率要求。 要计算 DSI 时钟频率、请参阅以下应用手册:  

    谢谢

    David