This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:Intel Rocket Lake PD 支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937517/tps65988-intel-rocket-lake-pd-support

器件型号:TPS65988

大家好、

 我的客户希望在 Type-C 端口支持下开始其 RocketLake 项目。 它们仅具有 USB 信号。 他们能否在 Rocket Lake 项目上使用 TPS65988? 我们在 Rocket Lake 中有什么参考设计(HW、FW)? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    本期的一个问题:

     "USB 信号"是指什么?

    USB 2.0/USB 3.1/具有 PD 协议的 USB Type-C 连接器支持的交替模式高速信号均可视为"USB 信号"。 因此、请清楚地了解应用场景。

    TPS65988是一款双端口 Type-C 和 USB PD 控制器。 它 能够管理两个全功能 Type-C 和 PD 端口、支持 USB、DisplayPort、Thunderbolt 和 PD 充电。 因此、如果客户需要使用具有两个端口的全功能 Type-C 和 PD 控制器、TPS65988可以满足要求。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

     1.我知道988仅是 PD 控制器、没有 SS 信号处理。 我是说客户只需要双 USB3.2信号控制。 它们不需要 TBT 功能。

     2.我找不到有关采用 TPS65988的 Intel Rocket Lake 的参考设计。 根据客户的响应、PD 需要通过 SMLink 接口与 PCH 通信。  

     3.在 RKL-S UDIMM 6L 参考设计中、客户看到 PD AIC 模块电路、但没有完整的 TPS65988电路。 您对此有什么信息吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     是否有任何关于客户 Rocket Lake 设计的评论?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    抱歉、我这边没有 Rocket Lake 的参考设计。 什么是 RKL-S UDIMM 6L 参考? 可以分享吗?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

     我也没有 RKL-S UDIMM 6L 参考设计。 如果您有任何有关火箭湖设计支持的信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Gary