大家好、
我的客户希望在 Type-C 端口支持下开始其 RocketLake 项目。 它们仅具有 USB 信号。 他们能否在 Rocket Lake 项目上使用 TPS65988? 我们在 Rocket Lake 中有什么参考设计(HW、FW)? 感谢你的善意帮助。
此致、
程介南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
本期的一个问题:
"USB 信号"是指什么?
USB 2.0/USB 3.1/具有 PD 协议的 USB Type-C 连接器支持的交替模式高速信号均可视为"USB 信号"。 因此、请清楚地了解应用场景。
TPS65988是一款双端口 Type-C 和 USB PD 控制器。 它 能够管理两个全功能 Type-C 和 PD 端口、支持 USB、DisplayPort、Thunderbolt 和 PD 充电。 因此、如果客户需要使用具有两个端口的全功能 Type-C 和 PD 控制器、TPS65988可以满足要求。
谢谢。
必应
您好、Bin、
1.我知道988仅是 PD 控制器、没有 SS 信号处理。 我是说客户只需要双 USB3.2信号控制。 它们不需要 TBT 功能。
2.我找不到有关采用 TPS65988的 Intel Rocket Lake 的参考设计。 根据客户的响应、PD 需要通过 SMLink 接口与 PCH 通信。
3.在 RKL-S UDIMM 6L 参考设计中、客户看到 PD AIC 模块电路、但没有完整的 TPS65988电路。 您对此有什么信息吗?
此致、
Gary