This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:回波损耗

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946269/lmh1297-return-loss

器件型号:LMH1297

您好!
我可以问您有关回损的问题吗?

根据 E2E 支持论坛中的以下主题、我们应在75 Ω 输出上启用10MHz 时钟、以测量回波损耗。

-"LMH1297:寄存器设置"e2e.ti.com/.../746812

我设置器件寄存器在 EQ 模式下的 SDI_OUT 和 CD 模式下的 SDI_IO 上发送10MHz 时钟、然后测量了这些回波损耗。 但这些回波损耗不符合 SMPTE 标准。 但是、如果我设置器件寄存器来传输4K 视频信号、则这些回波损耗符合规定。

我附加回损图像。 输出10MHz 时钟时测量的回波损耗是否不符合 SMPTE 标准?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请注意、SDI_OUT 始终处于 CD 或电缆驱动器模式、无法配置为 EQ 模式。

    2)。 10MHz 输出时钟只能在 CD 模式下使用。 10MHz 时钟的目的是使4.7uF 交流耦合电容器保持活动状态。  一些网络分析器以较高的速率发送脉冲、因此即使在 CD 模式下、我们也可能不需要使用10MHz 输出时钟。

    3)。 在 EQ 模式下、您应该只为器件加电、通过引脚或寄存器将器件置于 EQ 模式、然后测量回波损耗。  

    4)。 请参阅数据表的图8、其中显示了不同模式下的预期回波损耗。 这使用的是 LMH1297评估板。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Nasser

    感谢你的答复。
    我了解到在测量 SDI_OUT 的回波损耗时不需要使用10MHz 输出时钟(EQ 模式下的环路)。

    我还有一个问题。
    在没有输出信号的情况下测得的 SDI_OUT (EQ 模式下的环路通)和 SDI_IO (CD 模式下)的返回损耗与数据表的图8相似、并且符合 SMPTE 标准。 我是否可以认为 DUT 对回波损耗没有任何顾虑?


    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 LMH1297具有回波损耗裕度、无需输出信号即可满足 SMPTE 回波损耗要求。

    此致、Nasser