Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946269/lmh1297-return-loss
器件型号:LMH1297您好!
我可以问您有关回损的问题吗?
根据 E2E 支持论坛中的以下主题、我们应在75 Ω 输出上启用10MHz 时钟、以测量回波损耗。
-"LMH1297:寄存器设置"e2e.ti.com/.../746812
我设置器件寄存器在 EQ 模式下的 SDI_OUT 和 CD 模式下的 SDI_IO 上发送10MHz 时钟、然后测量了这些回波损耗。 但这些回波损耗不符合 SMPTE 标准。 但是、如果我设置器件寄存器来传输4K 视频信号、则这些回波损耗符合规定。
我附加回损图像。 输出10MHz 时钟时测量的回波损耗是否不符合 SMPTE 标准?
此致