This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:TUSB320 EVM 在 DFP 模式下具有3A 输出....

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946462/tusb320evm-tusb320-evm-with-3a-output-in-dfp-mode

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

尊敬的先生:

我是否可以知道、如果 TUSB320 EVM 可以在连接5V 适配器的情况下以 DFP 模式工作、则从 typedC 端口输出3A?

我的客户使用 EVM 进行了一些测试、但仍然无法从 typedC 获得3A。

是否有任何有关 EVM 设置的指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我能否更详细地了解一下、在 CC 线路上检测到 UFP 端接时 Vbus 是否变为高电平? 客户是否在 Vbus 或 UFP 器件上放置了3A 负载? EVM 可以通告3A 能力、但要由连接的负载消耗3A 的全部电流。 客户是否正在测量 VBUS 电流?

    客户应遵循 EVM 用户指南中第3.2节 DFP 操作中的设置。