Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320EVM 主题中讨论的其他器件:TUSB320
尊敬的先生:
我是否可以知道、如果 TUSB320 EVM 可以在连接5V 适配器的情况下以 DFP 模式工作、则从 typedC 端口输出3A?
我的客户使用 EVM 进行了一些测试、但仍然无法从 typedC 获得3A。
是否有任何有关 EVM 设置的指南?
谢谢。