This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:是否有更好散热图案设计的建议?

Guru**** 2751525 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939287/dp83822i-any-suggestion-to-pattern-design-for-better-heat-dissipation

器件型号:DP83822I

你(们)好  

我的客户使用 的是 DP83822I、有关散热问题。

他们正在考虑通过模式设计来改进它。  

目前 、DP83822I 外露焊盘上有5个过孔(中心和四角)、  

 是否有任何关于图案设计以实现更好散热的建议?  

此外、他们还在考虑缩小 DP83822I 周围的电阻器以获得更大的表面积、并使用

空白作为 GND 实心图形、除了外露焊盘外、是否有任何其他元件(即引脚)会导致散热?  

如果它们通过连接外露焊盘的过孔将 GND 置于表层中、那么它是否适用于散热

通过内层的 GND 实心图形?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    您正朝着这个方向前进、我们只需要在外露焊盘上工作。 但我们没有针对这种情况的任何参考设计。 另外,我们也没有关于通过过孔连接附加地面计划的改善程度的数据。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram

    感谢您的回复。 如果客户对此有进一步的疑问、我会告诉您。  

    BTW、"您在方向"是什么意思? 是否有任何缺失的词语?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram

    我的客户对外露焊盘上的过孔有另一个问题。

    正如我提到过的、  DP83822I 外露焊盘上有5个过孔(中间和四个角标记为"X")、  

    数据表中显示的外露焊盘上的过孔也有5个过孔、但更像"+"标记。  

    因此、客户想知道是否有数据显示哪种类型更适合散热。  

    换言之、客户是否应将带有数据表中所示"+"标记的通孔放置为"X"标记、或没有区别?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram  

    我可以就客户提出的问题提出您的意见吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现以下应用手册提供了热阻电路板设计指南:

    我找不到任何特定的数据来帮助不同的过孔位置+额外的过孔到快速平面。 此外、我搜索了但找不到任何类型的过孔、但无法区分 x 或+、因此它必须具有相同过孔的表示。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram  

    第13页的数字很有帮助!  

    感谢您的信息。