Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A
尊敬的先生:
在数据表 PCA9548A 中、
•支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 总线间的电压电平转换
这是否意味着 SDX/SCX 可以单独上拉至不同的电压、例如1.2V、1.8V、3.3V?
如果是、它可以减少 I2C 电平分流器 IC。
此致。
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tiger、
感谢您的联系。
大部分都是肯定的。 每个总线通道 SD0/SC0至 SD7/SC7可在不同的电压电平下独立运行;但是、它不适用于1.2V 总线。
器件(引脚24)的 VCC 选择由所有连接总线的最低工作电压驱动。 这是因为 Vpass 必须等于或低于最低总线总线电压。 您可以使用此图( PCA9548A 数据表的第9.2.3节)来确定使用 Vpass (max)时的最大 VCC:
请注意、该器件的最小电源电压(VCC)为2.3V、可在建议的工作条件下找到该电压。 使用上图可以看出,这个最小电源电压不允许1.2V 的 Vpass。出于设计目的,应该使用“最大”曲线,因为它被认为是最坏情况。 这就是您在问题中注意到的原因、数据表中列出了任何次级侧的1.8V 电压、而不是1.2V 电压。请参阅下面的标记、显示了这一点:
如果基准电压也低于 VCC、则主通道将取决于其是否高于 VIH。 数据表的第9节提供了一组有关该器件应用的全面建议。
此致、
Danny Bacic