This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:可以将 SD0/SC0上拉至1.8V、将 SD1/SC1上拉至3.3V

Guru**** 2519470 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945655/pca9548a-can-sd0-sc0-be-pulled-up-to-1-8v-and-sd1-sc1-be-pulled-up-to-3-3v

器件型号:PCA9548A

尊敬的先生:

在数据表 PCA9548A 中、   

•支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 总线间的电压电平转换

这是否意味着 SDX/SCX 可以单独上拉至不同的电压、例如1.2V、1.8V、3.3V?

如果是、它可以减少 I2C 电平分流器 IC。

此致。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请参阅数据表的第9.2节和9.2.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger、

    感谢您的联系。

    大部分都是肯定的。 每个总线通道 SD0/SC0至 SD7/SC7可在不同的电压电平下独立运行;但是、它适用于1.2V 总线。

    器件(引脚24)的 VCC 选择由所有连接总线的最低工作电压驱动。 这是因为 Vpass 必须等于或低于最低总线总线电压。 您可以使用此图( PCA9548A 数据表的第9.2.3节)来确定使用 Vpass (max)时的最大 VCC

    请注意、该器件的最小电源电压(VCC)为2.3V、可在建议的工作条件下找到该电压。 使用上图可以看出,这个最小电源电压不允许1.2V 的 Vpass。出于设计目的,应该使用“最大”曲线,因为它被认为是最坏情况。 这就是您在问题中注意到的原因、数据表中列出了任何次级侧的1.8V 电压、而不是1.2V 电压。请参阅下面的标记、显示了这一点:

    如果基准电压也低于 VCC、则主通道将取决于其是否高于 VIH。 数据表的第9节提供了一组有关该器件应用的全面建议。

    此致、

    Danny Bacic