请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125MB203 你好
我们将 DS125MB203SQ 器件用于 PCIe。
我们使用的是单边连接器和一个迷你 PCIe 连接器、选择是通过 SEL 0引脚选择的控制器、
该器件一侧连接到 FPGA (支持第3代)、另一侧连接到 PCIe Edge 连接器和 mPCIe 连接器。
我们现在仅使用 PCIe 边缘连接器、而 FPGA 用作端点。
我们面临的问题是、我们只能在第1代连接、但我们的器件支持第3代。我们需要在第3代连接。
请参阅以下更多信息:
从 FPGA 到 DS125MB203SQ 的布线长度约为3.5英寸、 从 DS125MB203SQ 到 PCIe 边缘连接器的布线长度为1英寸。
PFA 原理图同样如此、敬请查看并告知我们可能的解决方案。
此致
Akash