This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB203:PCIe 链路打开

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941170/ds125mb203-ds125mb203-pcie-link-up

器件型号:DS125MB203

你好  

我们将 DS125MB203SQ 器件用于 PCIe。

我们使用的是单边连接器和一个迷你 PCIe 连接器、选择是通过 SEL 0引脚选择的控制器、

该器件一侧连接到 FPGA (支持第3代)、另一侧连接到 PCIe Edge 连接器和 mPCIe 连接器。

我们现在仅使用 PCIe 边缘连接器、而 FPGA 用作端点。

我们面临的问题是、我们只能在第1代连接、但我们的器件支持第3代。我们需要在第3代连接。

请参阅以下更多信息:

从 FPGA 到 DS125MB203SQ 的布线长度约为3.5英寸、 从 DS125MB203SQ 到 PCIe 边缘连接器的布线长度为1英寸。

PFA 原理图同样如此、敬请查看并告知我们可能的解决方案。

此致

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是一些有助于调试的后续问题:

    1. 相关内容:"我们面临的问题是、我们只能在第1代上连接、但我们的器件支持第3代。我们需要在第3代上获取链接"
      • 您是否在 MB203输出端测量了信号? 它看起来是什么样的?
    2. 请提供您正在使用的 DS125MB203设置的完整寄存器转储

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

     

    我们面临的问题是、我们只能在第1代连接、但我们的器件支持第3代。我们需要在第3代连接。