This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:建议使用高速 IO 交流耦合电容器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941149/sn65lvcp114-high-speed-io-ac-coupling-capacitor-recommendation

器件型号:SN65LVCP114

尊敬的 TI:

在 SN65LVCP114 EVM 中、从0.1uF 0201电容器中用于 RX/TX 中的交流耦合。

问题1:对于 RX/TX 中的交流耦合电容器封装、是否有任何建议? 例如、可以使用0.1uF 0402电容器吗?

问题2:是否有任何交流耦合电容器侧的建议?(它应该更靠近接收侧或发送侧?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roya:

    1)。 0.1uF O402外形尺寸电容器很好。 通常情况下、最好使焊盘尺寸尽可能与布线宽度相同。 这样、阻抗不匹配就更少了。 此外、我们通常在交流耦合电容下使用 void (无接地或 VCC)。 这将减少寄生、从而减小由于此寄生而导致的阻抗压降。

    2)。 PCIe 等某些规范要求 TX 侧具有交流耦合电容器。  建议将交流耦合电容放置在 TX 引脚和连接器之间(距离器件引脚大于1英寸)。 由于阻抗不匹配、这将消耗 TX 引脚反射能量。

    此致、Nasser