This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:是否支持信道交换?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940590/ds125br820-does-it-support-lane-swap

器件型号:DS125BR820

尊敬的 TI 团队:

我们计划将此部件用作我们板上的 PCIe Gen3中继器、您能帮助确认此中继器是否支持信道交换吗?  例如,以下 CAN 连接工作:  

PCIe Gen3 TX Laney --> IA/B_X --> OA/B_X --> PCIe Gen3 RX Laney 和 变体 X,Y 是0-7的任意组合。

例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gino、

    它不支持通道交换或极性反转。 DS125BR820是一款高速工作的线性转接驱动器或模拟缓冲器、并不具备进行信道交换的智能功能。 请向我发送电子邮件(nasser.mohammadi@ti.com)。  

    此致、、、Nasser