请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1219 你(们)好
我注意到我们的12G SDI 应用 EVM 中使用了4.7uF X5R 交流耦合电容器、我想知道您是否可以提供有关交流电容器类型的更多说明。
我的客户发现复位电路中 X5R 电容存在问题:当温度上升(<85°C)时、X5R 的绝缘电阻将下降、这会导致复位电路出现一些问题、电容制造商承认 绝缘电阻下降特性 确实存在。 将电容器从 X5R 更改为 X7R 后、复位电路在高温(仍然低于85°C)下正常工作。
因此、客户希望了解:
- 如果 TI 知道 X5R 电容器的绝缘电阻问题、并且这个问题是否会在12G SDI 应用中引起问题?
- 为何 TI 在12G SDI 应用中选择 X5R 电容器? 在高温(<85°C)下、如果 X5R 仍然是选择交流电容器的合适选择?
由于某些网络问题,我无法临时向您发送电子邮件:(.
期待您的回复。