This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:X7R 还是 X5R? 用于12G SDI 交流耦合电容器选择

Guru**** 2517690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940102/lmh1219-x7r-or-x5r-for-12g-sdi-ac-coupling-caps-selection

器件型号:LMH1219

你(们)好

我注意到我们的12G SDI 应用 EVM 中使用了4.7uF X5R 交流耦合电容器、我想知道您是否可以提供有关交流电容器类型的更多说明。

 

我的客户发现复位电路中 X5R 电容存在问题:当温度上升(<85°C)时、X5R 的绝缘电阻将下降、这会导致复位电路出现一些问题、电容制造商承认 绝缘电阻下降特性 确实存在。 将电容器从 X5R 更改为 X7R 后、复位电路在高温(仍然低于85°C)下正常工作。

因此、客户希望了解:

  • 如果 TI 知道  X5R 电容器的绝缘电阻问题、并且这个问题是否会在12G SDI 应用中引起问题?  
  • 为何 TI 在12G SDI 应用中选择 X5R 电容器? 在高温(<85°C)下、如果 X5R 仍然是选择交流电容器的合适选择?

由于某些网络问题,我无法临时向您发送电子邮件:(.

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    由于这与此问题相关、我们未观察到负面副作用、其他客户也未报告这种情况。 我相信 X7R 是陶瓷电容器、因此具有更好的温度性能、但它们更昂贵。 您的客户可以根据需要使用 X7R 类型电容器。

    此致、Nasser