This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:PMD 偏置电压,空闲期间和 TX 期间,RX

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936708/dp83848yb-pmd-bias-voltage-during-idle-and-during-tx-rx

器件型号:DP83848YB

满足49.9欧姆电阻器对 PMD 输入/输出进行偏置的设计要求。 (按照 snla092b、AN-1564的说明连接至3.3V)

我想知道 在空闲、TX 和 RX 期间每个电阻器上的电压是多少  

我想选择合适的封装(例如0402/0603)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    不过、我需要为您找到这些模式期间的确切电压、作为 EVM 的参考、我们通常在设计中选择0402 1/16W。  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecilia Hi  

    感谢您的快速回复-  

    我一直在关注 DP83848 AspenPHY MAU 参考设计(TI 提供的 doc snlr022)、在其 BOM 中、电阻器的尺寸为0603。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了、您是否也查看过我们的 EVM BOM?

    我需要查看我们的团队是否在验证过程中记录了这些值、因为我不确定这些值是否为必需规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您向我推荐该 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    这是 EVM。 很遗憾、我没有看到 BOM、但让我确认是否可以找到尺寸