请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848YB 满足49.9欧姆电阻器对 PMD 输入/输出进行偏置的设计要求。 (按照 snla092b、AN-1564的说明连接至3.3V)
我想知道 在空闲、TX 和 RX 期间每个电阻器上的电压是多少
我想选择合适的封装(例如0402/0603)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
满足49.9欧姆电阻器对 PMD 输入/输出进行偏置的设计要求。 (按照 snla092b、AN-1564的说明连接至3.3V)
我想知道 在空闲、TX 和 RX 期间每个电阻器上的电压是多少
我想选择合适的封装(例如0402/0603)。