请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539 接口团队、
我们的客户希望使用10千欧的上拉电阻器将 I2C 引脚拉至3.3V、同时将 Vcc 连接至1.8V 电源轨。 这是否正常?
输入电压的最大绝对值为6V。 (它与 Vcc 无关)。 建议运行条件假设最大输入为 Vcc、但需要注意额外电流。 我很好奇、建议的电压是不是因为通过上拉的额外电流、还是会损坏 TCA9539。
谢谢、
Darren