This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
接口团队、
我们的客户希望使用10千欧的上拉电阻器将 I2C 引脚拉至3.3V、同时将 Vcc 连接至1.8V 电源轨。 这是否正常?
输入电压的最大绝对值为6V。 (它与 Vcc 无关)。 建议运行条件假设最大输入为 Vcc、但需要注意额外电流。 我很好奇、建议的电压是不是因为通过上拉的额外电流、还是会损坏 TCA9539。
谢谢、
Darren
您好 Darren、
SDA/SCL 上的 CMOS 输入可耐受5V 电压、因此这不是问题。 ESD 单元也不应反向偏置、因此1.8V 电压轨应该正常。 我能想到的唯一缺点是、可能会有更高的泄漏电流/电源电流。
您可以使用 TCA64XX 系列作为替代器件、因为它们在 GPIO 的接口和 Vcc 电源轨之间具有 I2C 电平转换功能。
-Bobby