This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关数据表的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938441/dp83td510e-questions-on-data-sheet

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:DP83TD510L

大家好、客户对 DP83TD510L 数据表有疑问。 第23页描述了 RMII 低功耗5MHz 模式。 它表示生成了一个5MHz 时钟信号。 在方框图中、50MHz 在引脚1 (RX_D3)处输出。  

引脚1是否符合数据表 DVDD?
RX_D3是接收数据信号?
如何配置 RMII 低功耗5MHz 模式? (选择 RMII 主模式时自动执行?)
RMII 低功耗5MHz 模式是否有更详细的说明。

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    DP83TD510支持两种 RMII 模式:

    A.标准 RMII 主器件50 MHz 时钟输出

    b.具有5MHz 时钟输出的低功耗 RMII 主器件。

    默认情况下输出50 MHz 时钟。 5MHz 时钟输出可使用寄存器0x017位6进行配置。  

    当前数据表中缺少此部分、我正在努力获取此修复。

    有关时钟输出、请参阅引脚功能表、引脚19上将提供50MHz/5MHz 频率。

    此致、
    GET