请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E 主题中讨论的其他器件:DP83TD510L
大家好、客户对 DP83TD510L 数据表有疑问。 第23页描述了 RMII 低功耗5MHz 模式。 它表示生成了一个5MHz 时钟信号。 在方框图中、50MHz 在引脚1 (RX_D3)处输出。
引脚1是否符合数据表 DVDD?
RX_D3是接收数据信号?
如何配置 RMII 低功耗5MHz 模式? (选择 RMII 主模式时自动执行?)
RMII 低功耗5MHz 模式是否有更详细的说明。
谢谢
Fred