This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:睡眠模式(使用 INH 激活电源)和欠压条件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938795/tcan1043-q1-sleep-mode-using-inh-to-activate-power-supply-and-undervoltage-condition

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

团队、

系统使用 TCAN1043及其 INH 引脚来控制电源。

客户的以下陈述是否正确?

如果电池电压降至非常低的电平、例如3VTCAN1043将进入睡眠模式。 即使电池电压恢复、TCAN1043仍保持睡眠模式、因为电压永远不会降低到足以导致上电事件。 因此传感器不会从欠压状态中恢复、而是保持睡眠状态。

一旦达到最低工作电压(例如6V、即使没有 CAN 流量)、系统将自动唤醒。
问:是否甚至可以单独使用 TCNA1043来实现它? 或者是否需要额外的电压监控器?

由于器 件不会进入受保护模式、我本以为它会保持睡眠模式(如10.3.7.6欠压锁定(UVLO)部分所述)、并且一旦器件检测到它不再处于欠压状态(在6V 时为 likeVABT/VSUP)、唤醒事件就会将其唤醒。

以下是数据表第7页中的欠压电气规格:



提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    当电池电压降至3V 以下时、VIO 和/或 VCC 电源轨是否也会下降? 这将使器件进入睡眠模式、但仅丢失 VSUP 将使器件进入其处于最后一种模式的受保护状态。

    不过、正确的方法是、一旦器件由于欠压条件进入睡眠模式、一旦这些欠压条件消失、器件必须发生唤醒事件才能退出睡眠模式。

    这有道理吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。
    事实证明、问题是系统级问题(直流/直流输出电平与 TCAN 过压电平和时序)。
    我将与您脱机联系、以帮助进行一些原理图检查。

    提前感谢!

    A.