This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:有关 max3232E 电源电压的问题

Guru**** 2519780 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938287/max3232e-question-about-max3232e-power-supply-voltage

器件型号:MAX3232E

大家好、

我的客户希望使用3.8V 为 MAX3232E 供电。 根据数据表、MAX3232E 可在3V 至5.5V VCC 电源下运行、因此我认为3.8V 电源应该正常。 但我注意到、在以下建议的工作条件下、为什么 VCC=3.3V 和 VCC=5V 存在电压范围限制? 您能否帮助确认是否可以使用3V~5.5V 范围内的任何电压值为 MAX3232E 供电? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、MAX3232E 可以在3V 至5.5V 之间的任何电源电压下工作。 但是、请按照数据表中的建议配置外部电容器。

    原因是要确保电荷泵运行产生的峰值电压处于设计的限值范围内。 有关详细信息、请查看此 博客

    此致、

    Hao