请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3232E 大家好、
我的客户希望使用3.8V 为 MAX3232E 供电。 根据数据表、MAX3232E 可在3V 至5.5V VCC 电源下运行、因此我认为3.8V 电源应该正常。 但我注意到、在以下建议的工作条件下、为什么 VCC=3.3V 和 VCC=5V 存在电压范围限制? 您能否帮助确认是否可以使用3V~5.5V 范围内的任何电压值为 MAX3232E 供电? 谢谢。
此致、
韦恩