请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539 您好!
下面的理解是否正确?I/O 端口用于控制 TCA9539的 LED 电压为3.3V、LED 电压为5V 时的 LED 电压?
-指示灯亮起
I/O 端口设置为输出、输出设置为低电平。
-指示灯熄灭
I/O 端口设置为输入。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.