This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:如何控制 LED

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938356/tca9539-how-to-control-leds

器件型号:TCA9539

您好!

下面的理解是否正确?I/O 端口用于控制 TCA9539的 LED 电压为3.3V、LED 电压为5V 时的 LED 电压?

-指示灯亮起
I/O 端口设置为输出、输出设置为低电平。

-指示灯熄灭
I/O 端口设置为输入。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    是的、您的理解是正确的。  可通过将 PN 端口配置为高阻抗输入来关闭 LED、从而使电流不会从5V 电源轨流出。

    如果 LED 和 TCA9539使用相同的 VCC 电平、则另一个选项是将 PN 端口配置为高电平输出、以便 LED 上没有足够的正向电压。

    如果这不清楚或您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤