This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户使用了具有2个 MAC (RGMII 和 SGMII)的处理器 LS1012。 客户想知道、当共享一个通用 MDIO 时、他们是否可以将2个 DP83867E 单独连接到这两个接口。
换句话说、 共享公共 MDIO 时、是否可以使用不同的通信接口配置两个 DP83867E?
谢谢你。
尊敬的 Stone:
是的、只要它们具有不同的 PHY 地址、它们就可以共享 MDIO 和 MDC。
谢谢、
Cecilia