This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:2个 DP83867、通过共享 MDIO 配置为不同的 MII 接口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937237/dp83867e-2-pcs-dp83867-configured-to-different-mii-interfaces-with-a-shared-mdio

器件型号:DP83867E

你(们)好

客户使用了具有2个 MAC (RGMII 和 SGMII)的处理器 LS1012。 客户想知道、当共享一个通用 MDIO 时、他们是否可以将2个 DP83867E 单独连接到这两个接口。  

换句话说、 共享公共 MDIO 时、是否可以使用不同的通信接口配置两个 DP83867E?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    是的、您可以让两个 PHY 共享相同的 MDIO 和 MDC 以进行 CMI 通信。  

    请确保两个 PHY 都配置了不同的 PHY 地址  

    一个 PHY 是否会以 SGMII 的形式连接到1个 MAC、然后以 RGMII 的形式连接到1个 MAC?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "一个 PHY 将连接到1个 MAC 作为 SGMII、然后第二个 PHY 将1个 MAC 作为 RGMII 吗?"

    是的。 这两个 PHY 共享一个通用 MDIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    是的、只要它们具有不同的 PHY 地址、它们就可以共享 MDIO 和 MDC。  

    谢谢、

    Cecilia