This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937181/tca6408a-tca6408a

器件型号:TCA6408A

您好、先生、

您是否可以在下面为原理图设计问题提供帮助? 谢谢。   

P0和 P2-P4配置为输入。

-->这4个引脚只能输入?  

将 P1和 P5-P7配置为输出。

-->这4个引脚只能输出吗?

3.输入(P 端口上)可能浮动时需要电阻器。 如果输入端的驱动器永远不会让输入端浮动、则是一个电阻器

不需要。 输出(在 P 端口中)不需要上拉电阻器。

--> 上电后它会保持高电平还是低电平? 是否需要具有上拉电阻器?

 4.如果 INT/RST 需要添加上拉电阻器?

请帮助查看下面的原理图、谢谢。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    [引用用户="Ian Wang "]

    器件型号:TCA6408A

    您好、先生、

    您是否可以在下面为原理图设计问题提供帮助? 谢谢。   

    P0和 P2-P4配置为输入。

    -->这4个引脚只能输入? [BobbM]所有 GPIO 均可配置为独立于其他 GPIO 的输入或输出

    将 P1和 P5-P7配置为输出。

    -->这4个引脚只能输出吗? [BobbM]所有 GPIO 均可配置为独立于其他 GPIO 的输入或输出

    3.输入(P 端口上)可能浮动时需要电阻器。 如果输入端的驱动器永远不会让输入端浮动、则是一个电阻器

    不需要。 输出(在 P 端口中)不需要上拉电阻器。

    --> 上电后它会保持高电平还是低电平? 是否需要具有上拉电阻器? [Bobb]上电时为高阻态输入。 所有输入都需要上拉/下拉电阻器。

     4.如果 INT/RST 需要添加上拉电阻器?

    [Bobb] RESET 需要一个上拉电阻器、INT 是一个开漏输出。 如果需要使用 INT 引脚、则需要一个上拉电阻器、否则它可以悬空。

    请帮助查看下面的原理图、谢谢。

    谢谢、Ian。

    [博比]

    • 未使用的引脚应设置为输出、或使用电阻器以 GND/VCC 为基准。
    • 我在电源轨上看不到去耦电容器
    • SDA/SCL 应该有上拉电阻器、我看不到它们存在
    • 除非您计划使用 GPO 切换高电平和低电平、否则重置需要上拉电阻

    [/报价]