HII
我在其中一个应用中使用了 TCAN1042 IC。 最近我们发现、在3个 PCBA 的 CANH 和 CANL 中、显示出具有较低的接地电阻(以欧姆为单位)。 我们在 CANH 和 CANL 线路上有 TVS 二极管(SZNUP2105LT1G)(放置在靠近连接器的位置)。 此外、我们还有共模扼流圈(ACT45B-220-2P-TL003)。 当我测量电视时、它是健康的。 当我更换 CAN IC 时、系统工作正常。 我需要了解在什么情况下会出现此问题。
1) 1) IC 的电源电压不能超过5.3V。 如果高于 uC、系统将分流。
2) 2) 我已检查 TVS 的放置。 它靠近连接器且需要小心差分线路、这样、如果出现任何浪涌、TVS 就会做出反应。
我能不能知道这个问题在什么情况下会发生
我还能获得我在以下评论中提到的文档
您好、Mitchell、
不幸的是、我没有、由于实验室目前存在一些与天气相关的问题、我无法捕获这些波形(我手头上的其他波形)。 我可以告诉您、如果 CANH 短接至 CANL、它们之间的差分电压将为0V、接收器将仅在总线上报告隐性状态。
如果您考虑不同的可能短路情况、您可以根据数据表中所述的器件性能预测器件行为。 我认为、通过这种方式了解器件的行为更好地信任单次测量的结果(其假设与电池电压、总线上的其他节点、短路阻抗等相关)。 我编写了一份文档、介绍了收发器在不同系统级故障条件下的行为。 我将通过电子邮件将其发送给您、希望这可以用于增强对器件的信心。
此致、
最大
此致
Bharath Gilla