This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:CANH 和 CANL 低电阻、具有 r.t GND

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937140/tcan1042-q1-canh-and-canl-low-resistance-w-r-t-gnd

器件型号:TCAN1042-Q1

HII  

我在其中一个应用中使用了 TCAN1042 IC。 最近我们发现、在3个 PCBA 的 CANH 和 CANL 中、显示出具有较低的接地电阻(以欧姆为单位)。  我们在 CANH 和 CANL 线路上有 TVS 二极管(SZNUP2105LT1G)(放置在靠近连接器的位置)。 此外、我们还有共模扼流圈(ACT45B-220-2P-TL003)。 当我测量电视时、它是健康的。 当我更换 CAN IC 时、系统工作正常。 我需要了解在什么情况下会出现此问题。  

1) 1) IC 的电源电压不能超过5.3V。 如果高于 uC、系统将分流。

2) 2) 我已检查 TVS 的放置。 它靠近连接器且需要小心差分线路、这样、如果出现任何浪涌、TVS 就会做出反应。

我能不能知道这个问题在什么情况下会发生

我还能获得我在以下评论中提到的文档

您好、Mitchell、

不幸的是、我没有、由于实验室目前存在一些与天气相关的问题、我无法捕获这些波形(我手头上的其他波形)。  我可以告诉您、如果 CANH 短接至 CANL、它们之间的差分电压将为0V、接收器将仅在总线上报告隐性状态。

如果您考虑不同的可能短路情况、您可以根据数据表中所述的器件性能预测器件行为。  我认为、通过这种方式了解器件的行为更好地信任单次测量的结果(其假设与电池电压、总线上的其他节点、短路阻抗等相关)。  我编写了一份文档、介绍了收发器在不同系统级故障条件下的行为。  我将通过电子邮件将其发送给您、希望这可以用于增强对器件的信心。

此致、
最大

此致

Bharath Gilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharath、

    此故障特征通常是总线引脚上发生高压瞬态的结果、虽然 TVS 二极管应保护收发器免受损坏、但仍可能发生一些情况、以使瞬态电压损坏引脚。

    1. 瞬态可能足够大、以至于 TVS 钳位电压超过收发器额定值。
    2. 共模扼流圈可能会由于 CAN 总线引脚上的初始瞬态尖峰电压电平而导致引脚反冲瞬态。

    我们有一个电话、正在通过电子邮件对此进行讨论、有人解释说、在将 CAN 收发器组装到模块然后在模块进入完整应用之前测试模块之间必须发生了这种损坏。 在这种情况下、应监控组装过程、以验证是否没有可能发生的瞬态或 ESD 事件会导致此类损坏。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、