Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 主题中讨论的其他器件: TPS22916
您好!
我正在使用 DVI 输出接口。 我们使用 Digilent Zybo Z7 IP 并直接从 FPGA 获取 TMDS 信号。 我参考了 ZYBO-Z7的原理图、它们使用 了 TS3DV642来实现反向电流保护。 但 TS3DV642是一款1:2多路复用器。 因此、您能否建议使用 DVI/HDMI 缓冲器来实现反向电流保护。
下面是 Zybo-Z7原理图的链接。 TI IC 的应用。
我正在寻找一款 IC、该 IC 可在电路板关闭且显示屏打开时防止反向电流从显示屏流向 FPGA。