This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:用于 HDMI/DVI 接口的缓冲器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937159/ts3dv642-buffer-for-hdmi-dvi-interface

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: TPS22916

您好!

我正在使用 DVI 输出接口。 我们使用 Digilent Zybo Z7 IP 并直接从 FPGA 获取 TMDS 信号。 我参考了 ZYBO-Z7的原理图、它们使用 了 TS3DV642来实现反向电流保护。 但 TS3DV642是一款1:2多路复用器。 因此、您能否建议使用 DVI/HDMI 缓冲器来实现反向电流保护。

下面是 Zybo-Z7原理图的链接。 TI IC 的应用。

我正在寻找一款 IC、该 IC 可在电路板关闭且显示屏打开时防止反向电流从显示屏流向 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    感谢您的提问。 我们建议您使用具有反向电流保护功能的 TPS22916 (负载开关)。

    请告诉我、这是否适合您。

    最好

    Dimitri