This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 转接驱动器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914540/sn65dphy440ss-mipi-redriver

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

您好!

我的客户正在寻找能够提高信号质量的 MIPI 桥。 应用是平板电脑、此部件是否是适合提出的解决方案? 谢谢

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专利

    输入、输出和数据速率要求是什么? DPHY440是一款 MIPI 重定时器、可支持高达1.5G 的数据速率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    请查看以下内容:

     

    显示帧速率:90 Hz

    支持 VESA DSC 1/3压缩  

    MIPI 输入带宽:< 460Mbps

    MIPI 输出带宽:< 460Mbps

     

    谢谢!

     

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专利

    DPHY440是一款 MIPI 重定时器、可支持高达1.5G 的数据速率、因此我不会发现此应用存在任何问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DPHY440还可以支持 DSC、对吧? 谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专利

    DPHY440不关心 DSC 压缩。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户提了问题。 请您提供意见吗?

    1.功耗 :是否可以在4条通道上共享基于500Mbps 的功率数据? 根据数据表、如果电池设计的功耗为150mW、则可能会对其产生影响。

     2.根据 PCB 板上的布线、您是否有任何建议(经验)从 SNx5DPHY440SS 到 Rx (显示 IC)的最大 MIPI 长度?

     3.我假设您建议使用 SN75DPHY440SS、因为它适用于商业产品。 然而、IBIS 模型看起来是一样的、如果我错了、请纠正我的错误。 否则、我将使用 SN65DPHY440SS 来仿真 MIPI 眼图。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、Patty

    快速问题、实际数据速率是多少、是总数据速率还是每通道的数据速率? 您计划使用多少个 MIPI 通道、您的最小高速时钟频率是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是时钟速率、即每通道500Mbps。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    1.功耗 :是否可以在4条通道上共享基于500Mbps 的功率数据? 根据数据表、如果电池设计的功耗为150mW、则可能会对其产生影响。

    遗憾的是、我没有500Mbps 的功率值。  

     2.根据 PCB 板上的布线、您是否有任何建议(经验)从 SNx5DPHY440SS 到 Rx (显示 IC)的最大 MIPI 长度?

    我建议将 DPHY440放置在尽可能靠近 RX 的位置。   DPHY440提供比 TX 预加重更高的 EQ 等级、并提供更多选择级别。 使该器件更靠近 RX 侧的第二个好处是 DPHY440是一款重定时器,只要输入偏差在 DPHY440的规格范围内,它就可以补偿任何通道间时序偏差。

     3.我假设您建议使用 SN75DPHY440SS 、因为它适用于商业产品。 然而、IBIS 模型看起来是一样的、如果我错了、请纠正我的错误。 否则、我将使用 SN65DPHY440SS 来仿真 MIPI 眼图。

    SN65和 SN75的功能相同、两者之间唯一的差异是温度范围。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在500Mbps 功耗方面、您是否会在内部讨论模拟或测量数据以供重要客户参考?  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    请使用150mW 作为500Mbps 数据速率的功耗数字。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 请在此处帮助解答进一步的问题吗?

     如果我在这封重要的客户邮件中给您回邮、您是否介意?

    在500Mbps 和1Gbps 之间的功耗完全相同。 请详述一下。  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    让我们使用直接电子邮件进行交谈。

    谢谢

    David