Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS
您好!
我的客户正在寻找能够提高信号质量的 MIPI 桥。 应用是平板电脑、此部件是否是适合提出的解决方案? 谢谢
此致、
Patty Chuang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS, SN75DPHY440SS
您好!
我的客户正在寻找能够提高信号质量的 MIPI 桥。 应用是平板电脑、此部件是否是适合提出的解决方案? 谢谢
此致、
Patty Chuang
尊敬的 David:
客户提了问题。 请您提供意见吗?
1.功耗 :是否可以在4条通道上共享基于500Mbps 的功率数据? 根据数据表、如果电池设计的功耗为150mW、则可能会对其产生影响。
2.根据 PCB 板上的布线、您是否有任何建议(经验)从 SNx5DPHY440SS 到 Rx (显示 IC)的最大 MIPI 长度?
3.我假设您建议使用 SN75DPHY440SS、因为它适用于商业产品。 然而、IBIS 模型看起来是一样的、如果我错了、请纠正我的错误。 否则、我将使用 SN65DPHY440SS 来仿真 MIPI 眼图。
BR、
SHH
SHH
1.功耗 :是否可以在4条通道上共享基于500Mbps 的功率数据? 根据数据表、如果电池设计的功耗为150mW、则可能会对其产生影响。
遗憾的是、我没有500Mbps 的功率值。
2.根据 PCB 板上的布线、您是否有任何建议(经验)从 SNx5DPHY440SS 到 Rx (显示 IC)的最大 MIPI 长度?
我建议将 DPHY440放置在尽可能靠近 RX 的位置。 DPHY440提供比 TX 预加重更高的 EQ 等级、并提供更多选择级别。 使该器件更靠近 RX 侧的第二个好处是 DPHY440是一款重定时器,只要输入偏差在 DPHY440的规格范围内,它就可以补偿任何通道间时序偏差。
3.我假设您建议使用 SN75DPHY440SS 、因为它适用于商业产品。 然而、IBIS 模型看起来是一样的、如果我错了、请纠正我的错误。 否则、我将使用 SN65DPHY440SS 来仿真 MIPI 眼图。
SN65和 SN75的功能相同、两者之间唯一的差异是温度范围。
谢谢
David