Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810
您好、TI 团队、
我们目前正在 28Gbps (NRZ)链路上使用 DS280MB810。 请阐明中继器是否应在56Gbps (PAM4)下工作。
谢谢、
Dhiraj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810
您好、TI 团队、
我们目前正在 28Gbps (NRZ)链路上使用 DS280MB810。 请阐明中继器是否应在56Gbps (PAM4)下工作。
谢谢、
Dhiraj
尊敬的 TI 团队:
以下是数据表的摘录...
DS280MB810支持两级和四级脉冲振幅调制(PAM)、可在线性工作范围内实现高达28Gbaud 的符号速率和峰值信号振幅。"
查询...
1]上述解压结果似乎表明器件支持28Gbaud (56Gbps)。 请确认。
2]该器件的 IBIS AMI 模型似乎不支持56Gbps。 我们无法以56Gbps 进行仿真。 请澄清。
3]是否有用于56Gbps (PAM4)的单独模型。 如果是、请分享该模型。
谢谢、
Dhiraj
您好 Nasser、
感谢您的快速说明。
请详细说明44Gbps 比特率。
1]很清楚,以下操作模式支持的最大位速率是多少?
A. PAM2 (NRZ)
B. PAM4.
2]器件支持的最大波特率为22Gbps (对应于44Gbps)。 请确认。
3]以下是该器件的数据表摘录...
DS280MB810 支持两级和四级脉冲振幅调制(PAM)、可在线性工作范围内实现高达28Gbaud 的符号速率和峰值信号振幅。"
需要将上面提到的28Gbaud 更正为22Gbaud。 请确认。
4] TI 是否有任何其他封装兼容的中继器/转接驱动器、具有相同的多路复用架构、支持56Gbps (28Gbaids)?
5]该器件最初是为了支持28Gbauds (56Gbps)吗? 之后,这些规格被降低了?
6]我们希望以56Gbps 的速率进行仿真、并根据仿真结果、在56G 设计中使用该器件。 是否可以采用这种方法,或者您是否严格建议我们不要将此部件用于56Gbps 操作?
7]我们的应用:我们需要在新平台中支持400Gbps 光端口(QSFP28-DD)。 我们需要56Gbps 转接驱动器/中继器、以便使用 QSFP28-DD 光学器件来桥接板载 ASIC。
谢谢、
Dhiraj