This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:器件是否支持56Gbps (PAM4)运行?

Guru**** 2514445 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916463/ds280mb810-does-the-device-support-56gbps-pam4-operation

器件型号:DS280MB810

您好、TI 团队、

我们目前正在 28Gbps (NRZ)链路上使用 DS280MB810。 请阐明中继器是否应在56Gbps (PAM4)下工作。

谢谢、

Dhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    以下是数据表的摘录...

    DS280MB810支持两级和四级脉冲振幅调制(PAM)、可在线性工作范围内实现高达28Gbaud 的符号速率和峰值信号振幅。"

    查询...

    1]上述解压结果似乎表明器件支持28Gbaud (56Gbps)。 请确认。

    2]该器件的 IBIS AMI 模型似乎不支持56Gbps。 我们无法以56Gbps 进行仿真。 请澄清。

    3]是否有用于56Gbps (PAM4)的单独模型。 如果是、请分享该模型。

    谢谢、

    Dhiraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    DS280MB810是一款线性器件、可支持高达44Gbps 的数据速率。 请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com、以便我们可以更详细地讨论您的申请。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的快速说明。

    请详细说明44Gbps 比特率。  

    1]很清楚,以下操作模式支持的最大位速率是多少?

       A. PAM2 (NRZ)  

       B. PAM4.

    2]器件支持的最大波特率为22Gbps (对应于44Gbps)。 请确认。

    3]以下是该器件的数据表摘录...

    DS280MB810  支持两级和四级脉冲振幅调制(PAM)、可在线性工作范围内实现高达28Gbaud 的符号速率和峰值信号振幅。"

    需要将上面提到的28Gbaud 更正为22Gbaud。 请确认。

    4] TI 是否有任何其他封装兼容的中继器/转接驱动器、具有相同的多路复用架构、支持56Gbps (28Gbaids)?

    5]该器件最初是为了支持28Gbauds (56Gbps)吗? 之后,这些规格被降低了?

    6]我们希望以56Gbps 的速率进行仿真、并根据仿真结果、在56G 设计中使用该器件。 是否可以采用这种方法,或者您是否严格建议我们不要将此部件用于56Gbps 操作?

    7]我们的应用:我们需要在新平台中支持400Gbps 光端口(QSFP28-DD)。 我们需要56Gbps 转接驱动器/中继器、以便使用 QSFP28-DD 光学器件来桥接板载 ASIC。

    谢谢、

    Dhiraj

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    DS280MB810是一款线性均衡器、可用于 NRZ 和 PAM4多级信令。 最初、该器件针对56Gbps PAM4而设计、但进一步评估不支持以该速率运行。 对于 NRZ、其额定速率为28Gbps;对于 PAM4、我们能够以高达44Gbps 或22Gbaud 的速率运行器件。 对于路线图产品、我们通过电子邮件对此进行讨论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于我们正在通过内部电子邮件与 Dhiraj 和同事讨论未来产品。

    此致、Nasser