This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32-EP:最大过冲/下冲规格和最大占空比

Guru**** 2931370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914931/am26c32-ep-max-overshoot-undershoot-spec-and-max-duty-cycle

器件型号:AM26C32-EP

您好!

您能不能告知以下内容:

 

  1. 最大过冲/下冲规格
  2. 占空比的最大变化

 

电压。  在数据表中、它似乎没有突出显示。

最棒的

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    对于占空比的最大变化、您可以根据 tPLH 和 tPHL 参数计算此值。  它们之间的变化最坏为18ns、因此这将是接收器对占空比失真的最坏情况影响。  这是一个悲观的假设、因为在单个工作条件下、单个器件不太可能处于一个规格的最小值和另一个规格的最大值。  但是、如果18ns 对于您的应用来说是可以的、那么当前数据是可以的。  如果您的应用不能满足18ns 的要求、请告知我们、我们可以查看是否可以通过某种方式获得更精细的数据。

    对于过冲-由于这是一个接收器、您是否意味着单端接收器输出?  或者、您是说输入上允许使用什么?  (对于后者、您可以参考指定的绝对最大引脚电压。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我正在寻找单端接收器输出端的最大瞬态过冲和下冲。

    谢谢、

    HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsg、

    抱歉-我原以为我在一段时间后回答了这个问题、但我的回答似乎没有公布。  输出本身不应过冲-它们使用一个标准推挽输出级、此输出级的电压输出将被限制在 VCC/GND 电源轨内。  不过、由于上升/下降时间相对较短且输出阻抗较低、因此可能会由于传输线路效应在应用级别产生过冲(尤其是在连接到较长的 PCB 布线时)。  在这些情况下、在接收器输出端放置一个串联阻尼电阻(~20-30欧姆)会很有用。

    此致、
    最大