您好!
您能不能告知以下内容:
- 最大过冲/下冲规格
- 占空比的最大变化
电压。 在数据表中、它似乎没有突出显示。
最棒的
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能不能告知以下内容:
电压。 在数据表中、它似乎没有突出显示。
最棒的
HSG
您好 HSG、
对于占空比的最大变化、您可以根据 tPLH 和 tPHL 参数计算此值。 它们之间的变化最坏为18ns、因此这将是接收器对占空比失真的最坏情况影响。 这是一个悲观的假设、因为在单个工作条件下、单个器件不太可能处于一个规格的最小值和另一个规格的最大值。 但是、如果18ns 对于您的应用来说是可以的、那么当前数据是可以的。 如果您的应用不能满足18ns 的要求、请告知我们、我们可以查看是否可以通过某种方式获得更精细的数据。
对于过冲-由于这是一个接收器、您是否意味着单端接收器输出? 或者、您是说输入上允许使用什么? (对于后者、您可以参考指定的绝对最大引脚电压。)
此致、
最大
Hsg、
抱歉-我原以为我在一段时间后回答了这个问题、但我的回答似乎没有公布。 输出本身不应过冲-它们使用一个标准推挽输出级、此输出级的电压输出将被限制在 VCC/GND 电源轨内。 不过、由于上升/下降时间相对较短且输出阻抗较低、因此可能会由于传输线路效应在应用级别产生过冲(尤其是在连接到较长的 PCB 布线时)。 在这些情况下、在接收器输出端放置一个串联阻尼电阻(~20-30欧姆)会很有用。
此致、
最大