This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:100/1000BASE-T1电缆和交流/直流适配器

Guru**** 2980980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916341/dp83tc811evm-100-1000base-t1-cable-and-ac-dc-adapter

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

您好!

显然、我们购买了评估板并收到了它。

评估板不附带电缆和交流/直流适配器。

是否低于匹配电缆? https://store.intrepidcs.com/product-p/matenet-cable-1.htm

此致、

哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    是的、这条带 MATEnet 连接器的电缆可与 DP83TC811搭配使用。 请注意、由于此电缆的额定电压为1000Base-T1、因此该电缆具有更高的规格。 您可以将100Base-T1电缆与 MATEnet 连接器配合使用。

    此致

    Aniruddha