请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
由于 LDO_3V3仅能提供25mA 电流、因此在我的器件未由电池供电的情况下、是否可以将嵌入式控制器与 PD 配合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于 LDO_3V3仅能提供25mA 电流、因此在我的器件未由电池供电的情况下、是否可以将嵌入式控制器与 PD 配合使用?