This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:嵌入式控制器电源

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915951/tps65988-embedded-controller-power-source

器件型号:TPS65988

您好!

由于 LDO_3V3仅能提供25mA 电流、因此在我的器件未由电池供电的情况下、是否可以将嵌入式控制器与 PD 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、您可以将嵌入式控制器连接到 PD 控制器。 LDO_3V3用于为内部电路供电、不会为外部负载提供太多电流。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    在这种情况下、我们如何为 EC 供电? 器件未由电池供电。

    TI 是否对 EC 有任何器件建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我看了一个其他线程、并看到了您的方框图。 如果您计划在设计中包含 EC 并从 PD 控制器获取电源、则需要使用内部电源路径 PPHV、因为它能够为 EC 提供足够的电源。 因此、当源器件连接到 PD 控制器时、它将为 VBUS 供电、进而为 EC 供电。

    谢谢、

    哈里