This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:屏幕对齐问题

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915824/sn65dsi85-screen-alignment-issue

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

大家好、

我们已使用 SN65DSI85打开 AUO 面板、但屏幕对齐不正确。

到目前为止,我们仍然无法纠正它。 请您提供建议吗? 谢谢!  

更多信息供您参考

SN65DSI85设计用于在项目中连接一个 MIPI-DSI 和两个 LVDS 通道。

2. LVDS 面板屏幕捕捉不正确:

3.从 HDMI 捕获的正确屏幕:

4.  AUO 面板时序表:

 5. SN65DSI85寄存器转储:

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  b  c  d  e  f   0123456789abcdef

00:35 38 49 53 44 20 20 20 20 01 00 8b 18 00 01 00   58ISD  ?????..

10:26 00 63 00 00 00 00 00 6c 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00   00和.C. L.?。

20:80 07 80 07 38 04 38 04 E1 03 00 0A 00 0A 00 00 0A00?   ??8?????..

30:04 00 04 00 32 08 32 08 32 08 00 00 00 00   ??.22?22??

40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

E0:00 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   … ?.........

F0:00 00 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   …@…………………

6. 我们已经调整了红色帧寄存器的下面,但它不起作用。

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否在 DSI 调谐器中输入设置并发送.dSI 文件? 输入完设置后、您可以按"Ctrl+e"导出.dSI 文件。  e2e.ti.com/.../5758.DSI-Tuner-2.1.zip

    另请提供显示面板的完整数据表。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们通过调整时序参数来解决了屏幕对齐问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Sam Ting