This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I 上行上拉和下行下拉

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911099/tusb4041i-q1-tusb4041i-upstream-pull-up-and-downstream-pull-down

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I
大家好、我要将基于 TUSB2046B 的产品迁移到 TUSB4041I。 
在我对前一个产品(使用 TUSB2046B)的调查中、我发现了由于阻抗和上拉电阻而使用串联电阻的建议、以及在下行端口放置下拉电阻的建议。 但是、现在我提到 TUSB4041I、我找不到有关这三点的信息、我想知道这是否是因为它们不是必需的。
因此、我对 TUSB4041I 提出以下问题:
1) 1)是否需要在上行端口中放置22至33欧姆的串联电阻器?
2) 2)是否需要在上游的 D +线上放置一个上拉电阻器、以设置高速模式下的速度?
3) 3)我是否需要在下游端口上放置下拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些电阻器和边沿控制电容器位于集线器内部。 上行1.5K 上拉电阻也在集线器内部。 下游15k 下拉也在集线器内部。 因此、在 TUSB4041I 中进行设计时、无需实施这些电阻器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、感谢您的快速回答。 
    我能够在不使用外部电阻器的情况下测试集线器、并且它工作正常。 我想借此机会看看您是否建议在上行和下行端口中使用外部 EDS 部分以及过滤器。

    BR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2.0规范要求所有主机和自供电集线器必须出于安全原因实施过流保护。 您可以查看此 e2e 博客、了解 USB2.0 ESD 实现: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2015/03/25/how-to-protect-usb-host-ports-with-esd-current-limit-protection-devices。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、我想再问一个有关此主题的问题。 您能否告诉我 GRSTN 引脚上的上拉电阻值。 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GRST 引脚上的上拉电阻器的典型值为~22k。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,感谢你们的帮助!

    BR。