Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I-Q1 主题中讨论的其他器件:TUSB4041I
大家好、我要将基于 TUSB2046B 的产品迁移到 TUSB4041I。
在我对前一个产品(使用 TUSB2046B)的调查中、我发现了由于阻抗和上拉电阻而使用串联电阻的建议、以及在下行端口放置下拉电阻的建议。 但是、现在我提到 TUSB4041I、我找不到有关这三点的信息、我想知道这是否是因为它们不是必需的。
因此、我对 TUSB4041I 提出以下问题:
1) 1)是否需要在上行端口中放置22至33欧姆的串联电阻器?
2) 2)是否需要在上游的 D +线上放置一个上拉电阻器、以设置高速模式下的速度?
3) 3)我是否需要在下游端口上放置下拉电阻器?