This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF400的引脚47波形不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914250/ds100df410-pin-47-waveform-of-ds100df400-is-not-correct

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: DS100DF400

大家好、

我的 ‘s 现在正在使用 DS100DF400 (DS100DF410特殊  器件型号)。  并满足一个插座 故障。 从 波形中、我们发现 引脚47到 GND 波形  不正确。(引脚48正常)

( 引脚47 波形故障)

(良好插座 波形 引脚47)

我们还 测试  了引脚47、引脚48的阻抗。

引脚

引脚

电路板故障

好的电路板

1

U20_47

LPF_CP_0

C501

0.515Mohm

0.518Mohm

2.

U20_48

LPF_REF_0

C501

10.6 Ω

10.6 Ω

您能帮助检查  故障原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我没有足够的信息来提供失败的原因。 此时、我建议您在更换故障器件时使用良好的器件、执行 A-B 测试比较。 您可以在良好的设备插槽上实现故障设备、反之亦然、并测试问题。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们已经完成 A-B-A 测试、 故障 会随 插座发生(电路板 不起作用)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我们对   这种现象有什么经验吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我们以前观察到的问题。 此时、我建议将相关的"故障"单元退还给 TI 进行分析。 有关说明、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师